This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:CSS 无法充电

Guru**** 2584645 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753873/lmr14020-css-cannot-be-charged

器件型号:LMR14020

大家好、

我的客户正在开发一个使用 LMR14020将24V 输入电压转换为5V 输出电压的电路。 他们制造了8块测试板、但发现其中4块板具有正常的5V 输出、而另外4块板具有异常的2.4V 输出。 我们测量了良好板和不良板的 SW。 请参阅下图以了解 SW 波形。

左侧是良好的 SW 波形、右侧是不良的 SW 波形。 在不良的 SW 波形中、高电平为24V、但低电平为-7V、而不是大约0V。

此外、我们还测量了坏板的 Vin、EN、SS 引脚。 输入电压和输出电压为24V、这是正常现象。 但当电路板通电时、SS 引脚的电压不会上升。

您是否对为何 SS 引脚和 SW 引脚存在此问题有任何建议? 我还检查了客户的 PCB。 接地端的 CSS 和下分压电阻直接连接到电源 GND、而不是引脚7。 您是否认为 PCB 布局不良会导致上述问题?谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们将研究此请求、并将于周一向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    请通过电子邮件向我们发送 电路原理图和 PCB 布局以进行仔细检查、电子邮件地址: andy.chen@ti.com和 gavin-wang@ti.com。