This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61181:TPS61181ARTER

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754200/webench-tools-tps61181-tps61181arter

器件型号:TPS61181
主题中讨论的其他器件:TPS61165

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

 我们在设计中使用 TPS61181ARTER。

我们使用的 LCD 具有共阳极和共阴极配置。 它需要120mA、19.2V 电压、因此我们将所有灯串(6*20mA (每个灯串))短路以获得120mA 电流。

由于我们将灯串短路、 LED 是否会以相同的亮度发光? 它是否可靠?

这样做是正确的吗?

请向我们推荐

谢谢、

Sakthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakthivel、
    对于您的应用、最好使用每个通道来驱动每个 LED 灯串。 这样、您就可以获得更好的 LED 电流匹配性能。 但您只有共阳极和共阴极、可以使 LED 灯串更亮、但性能不如单独配置好。 您能告诉我您的详细应用吗? 如果您只有此 LED 灯串、则可以查看 TPS61165、这是一款更好、更便宜的通道 LED 驱动器。
    此致
    肖恩