This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:热关断期间的 RT 引脚状态

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752958/lm5085-rt-pin-state-during-thermal-shutdown

器件型号:LM5085

大家好

我想知道、在热关断期间、LM5085控制器是否将 RT 引脚保持在 GND、以便在我的应用中将其用作某种反馈。

谢谢、此致

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    数据表未规范 RT 在热关断期间的运行、但 数据表的第7.3.10节 指出软启动电容器在热关断期间放电。 这可以是您的指示器。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    非常感谢您的快速回复、

    问题是、根据数据表的功能块 diagaram、我无法理解是否可以从 RT 外部引脚看到软启动电容器。

    您认为我可以在热关断期间看到 RT 引脚上的低转换吗?

    此致

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    我的错误! 我没能看到没有外部 SS 引脚。 我现在看到问题了。

    在热关断事件中、VCC 也将变为低电平。 这可以用作指示器吗?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    谢谢你

    Andrea