This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:使用 TPS259573作为 BPS 时观察到高关断电流。

Guru**** 2815355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753648/tps2595-high-shutdown-current-observed-while-using-the-tps259573-as-a-bps

器件型号:TPS2595

根据以下 应用手册 (图14)中的参考设计、我将 TPS259573用作 BPS。 当连接到电源或电池时、电池侧开关在关断状态下的电压为16V 时消耗约25mA、但消耗不是立即的、它在电池连接后以指数方式增加20秒、CdVdt 处的电压也同时上升。 仅当两个开关都关闭时、电池侧开关(也通过热像仪进行确认)才会观察到这种功率耗散。

这两个开关通过分压器保持关断状态、并通过将!EN!/OVLO 引脚拉至低电平来启用。

r1 = 1M 欧姆
R2 = 470k Ω
R I lim1 = 1.3k Ω  
R l limi2 = 470欧姆
CdVdt = 4.7nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Montaser、

    您的最大工作电压是多少? 更换电池侧 TPS259573后,您是否看到此情况?

    请与我们分享您的原理图、以进一步了解您的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Montaser、

    您的最大工作电压是多少? 更换电池侧 TPS259573后,您是否看到此情况?

    请与我们分享您的原理图、以进一步了解您的电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Montaser、

    如果您无法在此处共享原理图、我们可以将其脱机。
    在这种情况下、请关闭此主题。