This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2585025 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752665/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28950

我们设计了一个330W 的 PSFB 转换器、具有360V 标称 I/p 和13.2V/p 在测试过程中、我们面临许多问题。

1.一旦我开始从10V 开始增加 I/p 电压,我就会观察到输入电流中出现巨大的浪涌,而在250V 时,我将获得所需的 O/p 但一旦我们达到设计范围、输出电流将变为14.5V、但我的 I/p 电流太高、导致我的 MOSFET 发生故障。 由于 IC 具有 I/p 过流保护和 O/p 过压保护、我们希望它实际上停止提供脉冲。

2.将栅极驱动器连接到 MOSFET A、B Cand D 的导线会变得过热、从而熔化导线。 由于我们处于原型设计阶段、因此我们将栅极驱动器电路植入单独的 PCB、并使用电线将栅极河卡集成到电源电路中。

我们测试转换器的方法是这样的。 我们首先为控制卡和栅极驱动器卡提供偏置电压、然后从0V 开始逐渐为电源电路供电。 这种方法是否实际正确? 我们曾考虑为栅极驱动器和控制卡设计反激式转换器、以便其在我们的电源电路设计范围内运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suresh

    以相反的顺序回答您的问题
    3你的方法是正确的-事实上这是我推荐的方法,因为它使你可以看到功率级是如何工作的,几乎没有损坏它的危险。

    2如果导线熔化、则会出现一些灾难性错误。 请将您的原理图发送给我、我将进行审阅-我位于 colingillmor@ti.com

    1/ IC 可在某些情况下提供保护-例如、由于变压器饱和而产生过流、但它无法防止每个故障模式-例如、如果顶部和底部 MOSFET 都短路。

    我建议您研究您的栅极驱动电路-并将原理图发送给我。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Colin,

    一些问题
    电阻器 RlF1为22欧姆、我认为它用于电流限制。 该电阻器的较高值是否会影响控制器 IC 的性能? 我想保护 IC 免受人为错误导致的短路等外部故障的影响
    2.变压器的理论计算表明磁化电感的值是一定的。 根据该值、我们执行所有计算。 假设我们实现了较低的 MAG 值。 IND.,它将如何影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh

    请发布显示 RlF1的原理图、我不想假设它在某个地方、并向您提供错误的建议。

    如果您使用磁化电感较低的变压器、您将看到一些效果

    在峰值电流模式控制中、磁化电流会增加到斜率补偿斜坡。 您可能必须降低 RSUM 的值以进行补偿。 此外、随着斜率补偿量的增加、系统开始显示您期望从电压模式控制中获得的一些行为-输出电感器开始显示在环路响应中、需要更复杂的环路补偿。 这是一个非常极端的情况、您可能不会看到这种情况。

    增加的磁化电流将增加初级电路中的耗散。 由于磁化电感越小、所需的匝数就越少(对于给定的磁芯尺寸)、但很难实现线性化、因此可以对这种情况进行补偿。

    可用于驱动 ZVS 的能量将会增加-请参阅 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4466.ZVS.docx

    通常、我会使用 Excel 计算器为 UCC28950器件提供的值。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

    很抱歉未附加支持文件。  我要讨论的电阻器是连接到所附图像中引脚23的 R15。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suresh

    感谢您发布原理图-

    该电阻器与 C5和 C6一起用于滤除 VDD 线路中的任何 VBIAS 噪声。 电阻器、尤其是电容器应尽可能靠近 IC 放置。 可以使用较高的电阻值、但在某些情况下、VDD 电流的高频变化可能会变得足够大、从而在 VDD 上产生显著的电压纹波、并且需要更多的电容。 由于器件电流过大、电阻器上也会出现直流压降。

    此致
    Colin