This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:输入电压为+15V 时损坏

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753940/tps54232-damaging-with-a-15v-input-voltage

器件型号:TPS54232

您好!

我正在设计一个使用 TPS54232将12V 至24V 输入转换为5V 输出的项目

我的电路(第一幅图像)基于 TI SwitchPro 电路。  

问题在于 TPS54232不处理超过15V 的电压。 到目前为止、我已经销毁了3个 IC。

起初、我认为这是由工作台电源输出的输入电压尖峰引起的。

但是、我尝试逐渐增大输入电压、从12V 开始、同时留意 IC 输出。  

高达14V 时、转换器工作正常、但当输入达到15V 时、IC 会死机(这种情况发生了两次!)。

可能是我的 PCB 设计中存在问题、但我不确定哪里出错了。 (参见下图)

(OBS1:我省略了接地平面、以使其更易于查看。)

(OBS2:Q1和 R1未组装。 J1是将输入连接到 TPS 的跳线)

我是否遗漏了什么? TPS54232的输入电压应介于3.5V 至28V 之间、

电路与我从 SwitchPro Desktop 获得的电路完全相同。

我很确定我在这里犯了一些愚蠢的错误,我只是看不到哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载是多少? 您是否在不同负载下看到了该问题? 您可以共享波形(VIN、VOUT、SW、IOUT)吗?  

    布局不好、功率级使用的走线非常细。 请参阅用户指南以设计布局。

    www.ti.com/.../slvu277.pdf

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我在没有任何负载连接到输出的情况下测试了降压转换器。 但它应该为 Raspberry PI 计算机供电。

    关于布局、我使用了 PCB 布线维蒂丝计算器来找到合适的宽度、在本例中、我使用了0.7mm、但您可能是对的、我将在未来的设计中重新考虑这一点。 但是、由于我的测试过程中没有负载、我看不到布线会有什么问题。
    但我猜、由于原理图看起来正确、因此问题必须在 PCB 中。

    (我将尽快发布波形!)

    此致、

    ED