This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:是否有关于 Vref 值#39错误的描述?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752962/lm3671-is-there-any-describe-about-the-vref-value-s-error

器件型号:LM3671

降级:

从数据表中、我们可以看到 Vref 的值为0.5V。

是否有任何有关 Vref 值误差的描述、我们在数据表中找不到。

请提供一些建议。 由于客户的设计输出不稳定、因此需要了解用于计算的。

下图是原理图、PLS。 请帮您检查、谢谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lian,

    对于该产品、我们直接指定反馈引脚的精度。 您可以在 VFB 行的电气特性表中找到该规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Emmanuel:

    感谢您的支持、从数据表可以看出 VFB 的值为0.5V±4%。

    但是、测试值为0.58、这比数据表中的值大、负载电流为2.5mA。

    下面的原理图中是否存在任何问题、请按。 请帮助提供有关此问题的一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、祝您好运、

    低电流条件告诉您器件正在 PFM 模式下工作。 在该操作中、上述规格无效、您确实应该期望数据表中的图11和12类似。 不过、0.58V 有点太小。 您使用什么进行此测量? 请测量 Vout、因为 VFB 是一个非常敏感的引脚、外部影响可能会改变正常操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel:
    谢谢、我将让客户测试 Vout。
    他们的原理图是否有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    对我来说、一切都在正确的位置。