This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 110Vdc/AC 至24VDC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC28951, UCC2897A, LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753639/110vdc-ac-to-24vdc

主题中讨论的其他器件:UCC25600UCC28951UCC2897ALM5036

您好、先生、

我正在寻找110VDC/110VAC 至24VDC 的转换器解决方案。 输入可以是交流输入或直流输入、并从同一输入连接器(相同的引脚)流出。 所需的最大输出电流为9A。

请提供 TI 提供的可用解决方案。 谢谢。

此致、

Lys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5013275、
    您能否告知您是否需要将输出与输入隔离?
    您需要在多大的输入电压范围内提供最大输出功率。
    您是否有任何保持要求?
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe Leisten、您好!

    感谢您的回复、 我的设计需要隔离式输出。 输入电压范围为100-135v。

    请建议一些解决方案、谢谢。

    此致、

    Lys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5013275、
    对于此电压范围、我建议以下拓扑之一最合适:
    半桥 LLC (UCC25600、UCC25630x -选择一个不带 X 电容器放电的电容器以支持直流输入)
    相移全桥(UCC28951)
    有源钳位正向(UCC2897A 和其他)
    硬开关半桥(LM5036和其他-在此电压范围内、您将需要外部 HS 驱动器)
    双开关正向拓扑。
    上述所有拓扑都应能够提供您所需的规格。
    如果您确定您喜欢哪种拓扑、我可能能够提供与我们的设计库中的要求相当接近的设计详细信息。
    谢谢
    Joe Leisten