This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024EVM:LP4025EVM 和 USB2ANY 问题。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753838/lp5024evm-lp4025evm-and-usb2any-problem

器件型号:LP5024EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

你(们)好  

我刚刚购买了 LP5024EVM 嵌入式开发套件。 我将 TI.com 上的 LP50 Soft 安装在我的 Toshiba RAP Top 计算机上,该计算机带有 Window 10 home。  我通过具有+5V 电源的10引脚带状电缆连接了 USB2ANY 和 LP5024EVM。 但显示屏显示未连接。 我安装了 USB2ANY Explore Soft 并测试了 USB2ANY。 此框已回复。 我更新了固件。 2.8.2.0 I 已切换 LP50软、 但 LP50软的右角未连接。

此外、我还通过示波器检查了 SDA 和 SCL 信号的 I2C 信号。 但两条线路上的信号都不会随时打开。 此 USB 盒是否损坏? 或  

您是否知道如何测试。 USB2ANY 和 LP5024EVM 板。  

谢谢你。  

武城  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    由于我们正在另一个主题中讨论此问题、您能帮助删除此主题还是单击"重新浏览"吗?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth