This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:模拟调光:IADJ 下限

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751986/tps92641-analog-dimming-iadj-lower-limit

器件型号:TPS92641

团队、

通过使用 TPS92641模拟调光、我的客户发现 IADJ 引脚下限的模拟控制大约为250mV。 低于该限值时、驱动器会进入某种脉冲跳跃模式。

是否记录了此行为?
该限值是否适用于所有电路?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它的范围应该比250mV 大得多。
    它们用于负载的是什么? 输入电压和输出电压是多少?
    当 Iadj 较低或刚通电且 Viadj 较低时、还有其他事情要做吗?
    什么是脉冲跳跃模式? 它是否在闪烁? 如果是、频率是多少?
    他们是否修改了电路板? 如何控制 Viadj?
    是否可以使用示波器检查这些信号?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Irwin、

    很抱歉耽误你的时间。 客户解决了这个问题。 我没有任何详细信息、但他们更改了 EVM 上的一些组件(不是 TPS92641)。

    谢谢!