This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210 PMP5651参考设计。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753494/tps40210-tps40210-pmp5651-ref-design

器件型号:TPS40210

您好、Sri、

我们的客户希望使用 TI PMP5651参考设计、但有一些问题。 请描述一下吗?

Q1是否有 R200&Q201&D200功能? 钳位电压以保护 TL103?
Q2 D6 MMSD914工作函数是什么? 可以更改为0欧姆?
Q3 D300和 D301的工作职能是什么?
Q4如果条件是17V 升压至53V、那么 T1和 L1上存储了多少电压能量? TPS40210非隔离版本为 电感电压+ VIN。

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、
    感谢您向我们提出您的问题。 请参阅以下我的回答。

    Q1是否有 R200&Q201&D200功能? 钳位电压以保护 TL103?
    这实现了一个线性稳压器、并用作 U2的上拉电压和误差放大器 U3的偏置电源。 这有助于正确补偿环路。

    Q2 D6 MMSD914工作函数是什么? 可以更改为0欧姆?
    D6确保误差放大器只能灌入电流。 这是可以的、因为 U2由我们在上面讨论的线性稳压器偏置。

    Q3 D300和 D301的工作职能是什么?
    这实现了次级侧软启动。

    Q4如果条件是17V 升压至53V、那么 T1和 L1上存储了多少电压能量? TPS40210非隔离版本为电感电压+ VIN。
    反激式也是如此。 当开关(Q1和 Q2)导通时、T1初级侧绕组上的电压为 VIN。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    非常感谢。

    Hugo