This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 5V 输出

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753832/usb-5v-output

大家好、

我尝试使用专用 USB 充电器(交流/直流壁式+ USB 电缆)创建5V 电压、并连接到将驱动 LED 的电路板。 在带有 LED 的电路板上、我是否需要一个允许 USB 充电器为电路板提供电流的器件? 实际上、我的 LED 板是否需要与 USB 墙板进行某种类型的握手才能接收电源? 如果答案是"是"、并且你有一条建议、我们将不胜感激。

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    这取决于您的电路板中具有哪种端口。

    如果是 micro B 或 mini B 类型的端口、则无需进行握手。 Type-B 端口始终提供5V 电压。 但是、如果您需要500mA 以上的电流、则可能需要 BC1.2支持、对于 Type-B 端口中小于500mA 的电流、则不需要 BC1.2。

    如果是 USB Type-C 端口、那么只要 VBUS 电压限制为5V、两条 CC 线路上都需要5.1K 的基本下拉电阻、对于更高的 VBUS 电压、就需要 PD 控制器。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Rahul