This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:大电流消耗异常且过热

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753489/tps61169-abnormal-big-current-consumption-and-overheat

器件型号:TPS61169

我的客户使用 TPS61169来点亮总共16个串联的2个并联 LED。 输入电压为4V、而不是下图所示的5V。

原理图如下所示。

在1%的最低占空比下、波形如下:

在最亮的调光条件下、波形如下:

它们还使用万用表测量输入电流。 它们已将输出电流限制为40mA。 因此,当输入电流=450mA 时,如果效率=100%,输出电流应为450mA*4V*Efficiency (效率)/25=80mA。 这远远大于有限值。

问题似乎出在异常电流波形上、您能不能告诉您这种异常的原因是什么?

最暗的调光 VIN 电流

最亮的调光 VIN 电流

32mA

450mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Howard、

    让我们详细了解一下这一点、稍后回复您。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、
    您能帮助检查 LED 规格吗? 并形成波形、LED 电流在切换? 它应在不进行开关的情况下保持稳定。 您能帮助测量"FB"点的波形吗? 我需要检查设备是否正常工作。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean、
    谢谢、问题是由 C760引起的。 删除后,问题就会得到解决。