This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:恒定电流源

Guru**** 2584665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753740/lm5069-constant-current-source

器件型号:LM5069

我想知道我是否可以将此 IC 用作恒流源的控制器。 我想将 MOSFET 与计时器电容器并联、因此成功启动后、PGD 引脚会激活并联 MOSFET、因此计时器电容器上的电压永远不会达到其故障阈值。 您认为在这种情况下、IC 将继续为主 MOSFET 设置正确的栅极电压、以传递所需的(1A)电流吗? 当然、这是假设我从主 MOSFET 中耗散损耗的。  

我还有关于 UVLO 和 OVLO 功能的问题... 那么、如果检测到故障、IC 是否会在清除后恢复正常运行(并且主电压再次处于限制范围内)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 E2E!
    我将对此进行研究、并很快回来。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alinaghi Marzoughi:

    LM5069是一款断路器型器件。 因此、如果计时器电压未达到故障阈值、器件将持续允许负载电流而不限制电流。 我们有电子保险丝器件、它调节 FET 以在过载事件期间保持恒定电流、直到它达到热关断。

    您能否分享您的系统规格以建议合适的解决方案。 您希望在故障期间保持恒定电流源多长时间? 什么是应用用例?

    此致、
    Rakesh