This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:ADC 的电流和电压

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753624/bq40z50-adc-in-current-and-voltage

器件型号:BQ40Z50

你(们)好。

我注意到、我们有不同的测量电流和电压的方法。

那么、您能不能对它的基本测量方法发表意见?

我还想知道我们如何测量突变电流?

我们可以避免丢失这些瞬态高频电流吗? 因为在负载跳跃的情况下、长期瞬态电流变化很常见。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avg i 是14秒的电流平均值、电流是基于4个样本的电流瞬时值。 就监测计而言、高频跳频并不会真正影响它、因为长期电流相对稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    感谢您的善意回复!
    那么、我能否确认高频跳频电流不会影响电池容量?
    ?即使在功率器件中也是如此

    此致、

    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于您的瞬态有多长时间。 FCC 与负载直接相关。