This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:典型封装尺寸

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753992/lm3644-typical-package-size

器件型号:LM3644

大家好、

我是否可以知道 LM3644的典型封装尺寸是多少? 我的客户告诉我、LM3644数据表中没有典型的封装尺寸。 只有最大值 (1.69mm x 1.31mm)或数据表中规定的最小尺寸。 感谢您的评论。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yen、
    我认为您可以从 max 和 min ((max+min)/2的平均值中获得的典型大小。 此器件为12BGA、间距典型值为0.4mm。
    此致
    肖恩