This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:LM43601的 VIN 耐受应力

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753580/lm43601-vin-proof-stress-of-lm43601

器件型号:LM43601

亲爱的、大家好

如果将以下电压施加到20US 的 LM43601的 Vin、请告知我可能会发生故障。
A. 60 V
B. 70五
C. 80 V
D. 90 V
故障可能性有多大?
如有可能、请提供一个近似百分比。
假设值没有问题。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masami、

    我们没有该数据。 您需要在产品验证中解决这些问题。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam-San、

    感谢您的回答。

    谢谢、Masami M.