This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701EVM-094:输出电压调节电阻器值

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A4701-EP, TPS7A4701EVM-094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752551/tps7a4701evm-094-output-voltage-adjustment-resistor-value

器件型号:TPS7A4701EVM-094
主题中讨论的其他器件:TPS7A47TPS7A4701-EP

1、对于34V 输出调整、建议的 R1、R2值是多少?

2.是否有推荐的电阻器类型/品牌类型?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的详细回答。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS7A47数据表的第7.5.2节介绍了如何针对任何输出电压计算电阻器。 建议 R2使用10千欧。 然后可以使用公式(3)计算 R1:

    R1 =(34V - 1.4V)/(350nA + 1.4V/10k Ω)= 232.3k Ω

    2. TI 建议使用精度为1%的电阻器来降低其对输出电压精度的影响。 对于要求高精度的应用、建议使用0.1%电阻器。 正如您在 TPS7A4701EVM 物料清单中看到的、我们的团队通常将 Vishay-Dale 用于 EVM、但制造商通常由设计人员决定。   

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    很抱歉这个虚拟问题。 我在电子领域没有背景。

    tps7a4701-EP 数据表7.5.2提供了一个图、该图在 Vout 和 fb 之间连接 R1、在 fb 和接地之间连接 R2。

    在 EVM 板中、没有 fb、有 s+和 s-、我很困惑。 我是否在 Vout 和 s+之间连接 R1、以及两者之间的 R2

    S 和接地? 或者、我是否需要更换电路板本身上现有的 R1和 R2?

    谢谢、

    Thomte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Thomte、

    S+和 S-是连接到 VOUT 和 GND 的电压检测引脚、可提供更精确的输出电压测量方法。 通过移除 TPS7A4701EVM-094上 J8和 J10上的所有连接器、可实现由 R1和 R2设置的定制输出电压。 由于所需的34V 输出电压大于18.2V 默认输出配置、因此您需要至少更改一个电阻器。 您可以用上面计算的值替换这两个值、也可以选择仅替换其中一个值、如下所示:

    1.使用默认的 R1值604千欧并计算新的 R2值:

    R2 = Vref /[(Vout - Vref)/ R1 - IFB]= 1.4V /[(34V - 1.4V)/ 604千欧- 350nA]= 26.1k 欧

    为了确保稳定性、请检查流经 R2的电流是否至少为5uA:

    IR2 = Vref / R2 = 1.4V/26.1k 欧姆= 53.6uA > 5uA

    2.或者、使用默认的 R2值51.1千欧、并将 R1替换为上面公式3产生的1.2兆欧。 同样、流经 R2的电流大于5uA。

    这两种方法都是使用 EVM 实现34V 输出的可接受方法、可节省少量焊接时间。 非常感谢您将您的问题提交到 E2E 论坛!

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的详细信息。

    谢谢。