This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61197:TPS61197是否是适合我的设计的 IC?

Guru**** 2555400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61197, TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752497/tps61197-is-the-tps61197-the-correct-ic-for-my-design

器件型号:TPS61197
主题中讨论的其他器件: TPS61199

尊敬的 TI 团队:

我想在我的设计中使用 TPS61197来控制  特定显示屏的背光 LED。 根据显示屏的数据表、背光电压或简单地说、IC 的输出电压必须高达46、1V、TPS61197应该能够提供(典型值) 545 mA。 此 IC 是否可以作为我的设计的解决方案? 我的系统的输入电压为24伏。 是否有任何公式,以便 能够计算器件是否能够提供该功率(在本例中为 approxímately 23W)

此致、
乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压为24伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Georgios、
    让我澄清一下您的应用:VIN=24V、Vout=46.1V、Iout=545mA? 您只有一个 LED 灯串? 您对调光有什么特殊需求吗? 如果我的理解是正确的、TPS61197是您的应用的理想选择。 您能告诉我您的详细应用吗? 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回答。 对于背光的调光、我们使用频率为110Hz 的0-5V PWM 信号、该信号来自控制器。  关于应用、有2个连接器用于为显示屏的背光供电。 每个连接器都有2个引脚(V_backlight +&&)。 在这2个引脚上连接了8行 LED 灯串,每行8个 LED,这意味着总共64个 LED。 我认为 TP61197适合我的应用、每个 LED 条都使用其中的一个、这意味着总共有2个 IC。
    您能给我一些有关 TPS61197可以提供的功率的详细信息吗? 我之所以问您、是因为它似乎也可以用于其他项目、但我需要知道此 IC 能提供什么。

    此致、
    乔治  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    是的、TPS61197现已激活、我们可以为您的应用提供8个 LED 灯串、您是否考虑过8通道器件、如 TPS61193? 对于八个通道、您可以获得更好的电流匹配性能。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    正如我之前所写的那样、LED 的连接位于显示屏中、我唯一看到的是2个用于2个电压 V++V-的连接器、我必须连接我的板、该板必须能够提供所需的电压和电流。 如果我能够改变显示屏的设计,我会这样做,但我不能,我必须忍受这种情况。 在哪里可以找到所需的公式、以便计算 TPS61197是否可以为其他应用提供所需的电压和电流?

    此致、
    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean,

    感谢您的回答。 正如我在"显示屏"之前所写的那样、它是原样的、并且 LED 连接在内部。 我唯一看到的是2个连接器。 如果我能改变我本来会做的,但不幸的是,我不能也必须与它一起生活。 是否有任何公式或矩阵、以便能够计算此器件可为未来项目提供什么?

    此致、
    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    了解这一点。 很抱歉、我没有公式或矩阵、这取决于实际应用。 如果您有任何需求、我们可以为您的应用选择最佳器件。 因此、如果您将来有任何需求和问题、请联系我们。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我想知道如果输出电压与输入电压相等,IC 的行为是怎样的,这意味着:
    VIN=24V
    Vout=24V
    Iout=0、6A。

    在这种情况下、我唯一的考虑因素是器件不再"升压"电压。 该器件是否可以使用这些参数正常工作?

    此致、
    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    是的、TPS61197可以支持这种情况。 TPS61197始终如一地调节升压输出电压、以应对 LED 正向的任何变化
    电压。 如果升压控制器由于最小脉宽(Ton (min)而无法调节输出电压、则 TPS61197进入脉冲跳跃模式。 在此模式下、器件会在几个开关周期内保持电源开关关闭、以防止输出电压上升到高于稳压电压。 此操作通常在轻负载条件下或输入电压高于输出电压时发生。
    最好的平地机
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sean、

    我正在尝试对器件的输出电压进行编程、但我在这里遗漏了一些东西。 是否有任何用于连接 Vout 和 Vin 的公式? 请举个例子。

    此致、
    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    很抱歉、Vin 和 Vout 之间没有等式、因为它适用于脉冲擦除、当 Vout 接近 VIN 时、提供等式会变得复杂。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    非常感谢您的回答、但为了在我的设计中使用该器件、我必须知道如何使用分压器的两个电阻器来调节输出电压、如数据表中所示。 我没有找到任何有关如何设置输出电压的示例。 可以举个例子吗?

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    TPS61197是一款集成式自适应升压转换器、它将在 LED 电流上输出自适应电压降、因此您需要做的是检查 LED 规格、 并且知道 LED 上的最大正向电压变化、并增加一些裕度来设置 OVP 点、请参阅7.4.1.6以了解 OVP 设置。 谢谢。 您还可以参阅8.2以了解应用信息。
    重新分级
    肖恩