This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:用于开关的电感器有时会产生噪声。

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS22810, TPS62135, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752456/tps62130-inductor-for-switching-sometimes-making-noise

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件: TPS22810TPS62135TPS62147

大家好、

我有一个电源管理电路、其中的主调节由 TPS62130开关稳压器完成。 它可将锂离子电池组中高达8.4V 的直流电源转换为3.7V。 开关频率为2.5MHz。  
这是支持电路的原理图。

这是 SW 引脚处的波形。  

这个电路的整体操作比较顺利、性能也比较满意。 但是、在极少数情况下、电感器(L601)会产生微弱的高频嗡嗡声。 电感器器件型号:744043022A (2.2µH μ H 屏蔽绕线电感器3.83A 23m Ω)。

此电路用于通过负载开关(TPS22810)以及其他 IC 和外设为 GSM 模块供电。

您能不能告诉我们这种观察的原因是什么? 我们如何纠正它?

谢谢你。

此致、

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    对于 TPS62130等3A 器件、您需要更高的饱和电感器。 3.83A 是额定温度、但该额定饱和电流仅为2.28A。 看一下它的 D/S、它会很难饱和。 对于~2A 以上的负载、它的电感将低得多。 这可能是噪声的原因。

    我们还推出了更新、更小、更精确的4A TPS62135/6和2A TPS62147/8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。 我尚未使用额定饱和电流更高的电感器进行测试、但我认为它可能只是工作而已。 我将从 webench 设计中选择一个电感器、该电感器通常似乎具有非常高的饱和电流额定值。

    此致、

    Vivek