This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:最高开关频率是多少?

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23757, TPS23755EVM-894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751905/tps23755-what-is-highest-switching-frequency

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件: TPS23757

大家好、

我希望设计一个12W PoE 控制器反激式设计、尺寸和体积都非常关键、我希望尽快进行切换。 在 TPS23755或相同系列的数据表中、它仅声明典型值为250kHz。 不过、图中显示了一些其他频率、但数据表中没有上限。 如果我能获得这些信息、那将会很棒。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yu Ni13、

    我们团队的一名应用工程师将在美国时间星期一对此进行研究并提供建议。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、

    我们现在正在使用 TPS23755设计700kHz 非隔离式 TI 设计。 我们建议将开关频率保持在730kHz 以下。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢你的答复。 730kHz 良好。 MOSFET 的估计输出电容是多少? 数据表中现在没有任何值。

    此外、TPS 23757的最大开关频率如何? 由于 TPS23755尚未上市、我计划使用23757作为13W PoE DCDC 的替代选择。

    同时、TPS23755的一些工程样片是否需要?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    让我回到漏极的输出电容。 我需要对此规格进行确认。

    对于您的设计、您的预期输出电压和电流是多少? 我可以为您推荐经过全面测试的参考设计。 您使用 TPS23757的具体原因是什么?

    可从 TI store 订购样片: www.ti.com/.../samplebuy

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    谢谢你。 使用 TPS23757的原因仅在于 TPS23755尚未就绪。 但我发现您有大量的工程样片库存。 由于 TPS23755具有集成晶体管、我将使用 TPS23755。 如果可用、请向我发送一份参考设计。 我的规格是输出电压12V、电流1.08A、总功率13W。 我想使用500kHz 开关频率。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、

    我们的 TPS23755EVM-894设计在250kHz 时为12V/1A、但可以在 FRS 引脚处更改频率。

    为了进一步优化成本、您可以减小输出电容并选择具有小电感的变压器。 这两个值都可以大约减少1/2、但您需要对此进行测试。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    以下是我们预期用于内部开关 FET 的最大漏极电容(CD)值。 由于我们没有在数据表中对 CDS 进行规格说明、因此无法保证标称值。 但是、希望以下值显示内部开关 FET 电容相对较低。

    Vds = 100V、Vgs = 0V、Cds = 30pF
    Vds = 10V、Vgs = 0V、Cds = 90pF
    Vds = 1V、Vgs = 0V、Cds = 190pF

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这很有帮助。  

    谢谢、