This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:BQ24259中 Q4 MOS 的阻抗

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753659/bq24259-impedance-of-q4-mos-in-bq24259

器件型号:BQ24259

您好;

如何确定 SYS 和 BAT 之间 Q4 MOS 的阻抗? 它是固定值、还是会随温度变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    与任何导通元件一样、SYS 和 BAT 到 Q4之间的阻抗将随温度变化。

    该数据表具有额定电阻值、在25°C 和 IC -40°C 至125°C 的工作温度范围内均具有典型电阻和最大电阻。 您可以在 EC 表中找到标记为 RON (BATFET)的这些值。


    此致、
    Joel H