This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:竞争对手是 ONsemi

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752331/ucc28780-competition-is-onsemi

器件型号:UCC28780

您好、E2E、

我们的客户选择了 ONsemi 的 NCP1568进行下一个新设计。 我们将竞争产品的性能与 UCC 28780进行了比较。
竞争对手非常强大。 我想 TI 不会打败竞争对手。 TI 是否发布了更好的产品?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能描述一下您为什么得出这样的结论吗? 我听到的是 UCC28780非常强大。 我想听听你的理由。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    UCC28780需要两侧栅极驱动和外部 HV 启动电路。
    此外、引脚放置也非常理想。
    请参阅下面 NCP1568的数据表、
    www.onsemi.com/.../NCP1568-D.PDF

    我想将竞争对手从客户的电路板中排除出来。 然而、NCP1568在缩小规模方面比 UCC28780更具优势。

    问:
    UCC28780是否会赢得 NCP1568?

    TI 是否计划发布新产品?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC28780已赢得客户。
    2.向客户推广 UCC28780时、外部高压启动不会出现问题。
    3.请说明您所说的"两侧栅极驱动"是什么意思?
    4.请说明您的意思是"引脚放置是理想的"?
    我们知道 NCP1568。
    6.您是 TI 员工还是 TI 客户? 如果您是 TI 员工、能否联系 UCC28780的产品线? 如果您是客户、能否联系您的 TI 当地销售人员? 在这两种情况下、让我们继续讨论如何帮助在 UCC28780中进行设计。
    UCC28780赢得了客户。
    8. TI 一直计划推出新产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI-Japan 销售团队将要求 HVP 成员访问日本。
    因为我将与他们一起、所以我会告诉他们客户的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢!