This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:串联的 LMG

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753093/lmg3410r070-lmg-in-series

器件型号:LMG3410R070

你好

我们有一个需要超过750VDC 的电源逆变器应用。 LMG3410是否施加了任何限制、以阻止我们使用2个串联的 LMG3410来提高其电压阻断能力? 在这种情况下、三相逆变器将使用12个 LMG (每桥臂4个)、而不是6个 LMG。 请参阅随附的图片减去 FFD。 请注意、在我们的应用中、我们不打算使用3级逆变器。 这是一个正常的两级逆变器。 所附图片仅用于 显示电源开关串联时的电源开关配置。

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    感谢您的提问。 为了给您一个简短的答案、简单的串联连接不能保证两个 FET 之间的电压平衡良好、但需要一些有源电压平衡。

    器件的相关参数会有所不同、因此 CD 和 CGD 会有所不同。 加上对于电路中的每个 FET、其相关的寄生电感将有所不同。 这会导致一个 FET 的关断速度快于另一个 FET。 因此、两个 FET 之间的分压最终将分开。 一些字面量显示了一些用于平衡电压的栅极驱动技术、但需要在电路中使用额外的元件。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,利兴

    感谢您的回答。

    您是否参考过用于平衡电压的栅极驱动技术?

    TI 是否有适用于电路中该额外组件的参考设计?

    您是否知道三级配置是否提供了该电压平衡?

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的关注。 是的、有一篇弗吉尼亚理工大学的论文谈到了这一点。 "具有 dv/dt 控制器的有源栅极驱动器、用于串联 SiC MOSFET 中的动态电压平衡"。 请访问 IEEE 网站查找。 遗憾的是、我们没有提供任何参考设计来演示此应用。  

    由于电容器软充电或中性钳位机制将有助于实现电压平衡、因此三级设计将自动平衡这一点。 人们已经使用我们的 GaN 实现了这一目标。 请查看以下链接以了解更多信息。

    training.ti.com/ti-siemens-taking-gan-grid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、Lixing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你