你好
我们有一个需要超过750VDC 的电源逆变器应用。 LMG3410是否施加了任何限制、以阻止我们使用2个串联的 LMG3410来提高其电压阻断能力? 在这种情况下、三相逆变器将使用12个 LMG (每桥臂4个)、而不是6个 LMG。 请参阅随附的图片减去 FFD。 请注意、在我们的应用中、我们不打算使用3级逆变器。 这是一个正常的两级逆变器。 所附图片仅用于 显示电源开关串联时的电源开关配置。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我们有一个需要超过750VDC 的电源逆变器应用。 LMG3410是否施加了任何限制、以阻止我们使用2个串联的 LMG3410来提高其电压阻断能力? 在这种情况下、三相逆变器将使用12个 LMG (每桥臂4个)、而不是6个 LMG。 请参阅随附的图片减去 FFD。 请注意、在我们的应用中、我们不打算使用3级逆变器。 这是一个正常的两级逆变器。 所附图片仅用于 显示电源开关串联时的电源开关配置。
此致
尊敬的 Sam:
感谢您的关注。 是的、有一篇弗吉尼亚理工大学的论文谈到了这一点。 "具有 dv/dt 控制器的有源栅极驱动器、用于串联 SiC MOSFET 中的动态电压平衡"。 请访问 IEEE 网站查找。 遗憾的是、我们没有提供任何参考设计来演示此应用。
由于电容器软充电或中性钳位机制将有助于实现电压平衡、因此三级设计将自动平衡这一点。 人们已经使用我们的 GaN 实现了这一目标。 请查看以下链接以了解更多信息。