This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24100:当电池(电池)安装到终端器件时、IC 损坏

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752008/bq24100-ic-getting-damaged-when-battery-cell-is-mounted-to-the-end-device

器件型号:BQ24100

团队、

在我们的 bq24100应用(单个18650电池)中、当电池(电池)焊接到 PCB 时、IC 本身以及输出电流感应电阻器(100m Ω)有时都会损坏。 这在生产(初始批量生产)上已经发生了几次。

在安装电池的那一刻(线路上没有电源)、集成降压转换器的底部晶体管会打开、并导致损坏。  

在我们的情况下、电路板最初打开的顺序以及电池安装的时间可能是随机的。

感谢您的建议。

此致
TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    如果没有 VCC 上的电压、低侧降压 FET 应该无法导通。 我将与我们的质量团队核实此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    谢谢-您是否已经检查了质量?  

    此致、
    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bartosz、

    是的。 无类似故障。 我建议提交 FA。