This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:非隔离照明

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-3EVM-757, TIDA-01463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753612/tps2372-non-isolation-lighting

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TIDA-01463

你(们)好,先生  

我想知道为什么照明应用可与非隔离结构配合使用  

我可以参考的任何文档  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    大多数照明应用使用非隔离式 DCDC 转换 器的原因是、照明通常位于天花板上且完全封闭、在这种情况下、一个人无法物理接触终端设备的内部。 因此、恒流降压转换器是照明应用中常用的直流/直流拓扑。 例如我们在 TPS2372-3EVM-757 EVM 或 TIDA-01463互联照明参考设计中使用的解决方案。

    此致、

    达尔文