This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:multi-TPS23880的源代码

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753627/tps23880-source-code-for-multi-tps23880

器件型号:TPS23880

您好!

我们的客户现在计划将 TPS23880的3个用于12端口 PSE。

MSP430是否有任何有关多 PSE 应用的源代码?

如果不是、那么是否有针对软件上的此应用的建议?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T:

    由于我们的 EVM 只有一个 TPS23880器件、因此 MSP430参考设计用于单个 TPS23880控制。 但是、它可以扩展到多个 PSE 器件。 MSP430基准是一个良好的启动基准。 如果客户希望了解如何进行端口电源管理、我们还可以在 TI.com 上找到该参考、EVM 用户指南中提供了详细的说明。 对于 SRAM 代码加载和通用 PSE 配置(如果所有端口都具有相同的配置)、您可以使用广播地址(0x7F)同时对所有器件进行编程。 对于端口控制和状态读取、您需要单独访问每个器件。 谢谢。

    此致、
    一分钱