This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518EVM-878:分流 FET 调光

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753017/tps92518evm-878-shunt-fet-dimming

器件型号:TPS92518EVM-878
主题中讨论的其他器件:LM3409TPS92518

TI 能否提供使用 PWM 调光和分流 FET 调光的 LED 灯串电流响应的示波器图? 使用 PWM 调光的开通和关断时间以及小于25uSec 脉冲宽度的电流响应不符合我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Craig、

    使用主 MOSFET 的 PWM 调光的导通和关断时间受到100%电感器压摆率的限制。 因此、您始终可以使用电感器斜率(Vin-Vout)/L 计算上升时间 关于下降时间、该公式将包括下降斜率(-Vout)/L

    使用分流 FET 时、如果分流 MOSFET 足够快、上升和下降时间可能在 ns 范围内。 在这种情况下、电流持续处于稳压状态、并且只是在 MOSFET 和 LED 灯串之间进行转向。

    我们拥有的任何波形都只代表我们拥有的确切配置。 数据表中已包含多个图。

    在主 FET 调光情况下更改电感或在分流情况下更改分流 MOSFET 驱动强度、可满足您的任何要求。

    -Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jim、数据表中没有 PWM 调光与分流 FET 调光在相同负载、比例等条件下的比较图
    TI 能否提供两个示波器图,每个调光配置中的一个在5uS 时间刻度上包含 PWM 输入与 LED 电流输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 LM3409数据表。 它的运行方式几乎与 TPS92518相同。 应该有两个图显示了分流 FET 和主 FET 的运行情况。 请参阅第9页"典型特性"部分的图17和18。

    正如您将看到的、它有很多数量级的不同。 使用分流 FET 时、开关速度极快(以 ns 为单位)。 使用主 FET 时、电感器压摆率受限。 因此、它将按我们或几十人的顺序、具体取决于输入电压、输出电压和 L。如果您有快速要求、则需要使用 shuntFET。 否则、可以最大限度地减小电感、从而最大限度地缩短上升时间并使用主 FET。

    我目前没有比这些更好的图、具体的时序将取决于您的实现。

    -Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、足够公平。

    哪些电感值 与这些图相关?

    遗憾  的是、论坛回复选项不允许我附加我的示波器图、但在20uSec 脉宽下、转换器启动延迟为5us、电感器中的电流会再上升5uS、并且使用 PWM 调光时电流响应会严重失真。  因此、为了让我在设计中使用该器件、我必须使用分流 FET 配置。

    1) 1)控制器是否在输出处于分流状态时报告故障?

    2) 2)我假设分流 FET 配置的电感器电流额定值只需要具有10%裕度的最大峰值电流、 对吧?

    糟糕的是、TI 未在评估板上包含栅极驱动器和分流 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案:

    不是、没有与 Vout 低电平(分流条件)相关的故障。   由于 TPS92518是一款基于 SPI 的器件、即使尝试从内部 ADC 中检索 Vout 信息、也会与实际分流状态实时异步。  一般而言、您不需要处理该问题。  该转换器将在任何负载条件下持续运行、分流 FET 将明显直接控制调光、从而控制开关和 LED 之间的电流。

    2. 电感器额定电流在任何一种情况下都不会改变。  它的计算始终与数据表中的计算相同。  您提到的利润完全由您决定。  这取决于 您选择的电感器磁芯材料。  软饱和磁芯材料可轻松设计为具有严格的容差、但硬饱和需要适当的裕度、以确保您不会在角落情况下饱和。