This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50的最大仿真迭代次数

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753781/bq40z50-max-simulation-iterations-for-bq40z50

器件型号:BQ40Z50

您好!  

我们的电池制造商建议将"最大仿真迭代次数"的默认值从50更改为30。  

他们的原因是 WDT 复位频率更高、他们认为这会阻止电池充电。

您能否通过将最大仿真迭代数更改为30来帮助解释其优缺点?

非常感谢、

Phuoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大仿真迭代会影响阻抗跟踪仿真。 减小该值将缩短 IT 仿真的时间、这意味着它将以更大的 Δ Q 停止。缺点是精度会降低。 但是、30实际上是默认值。 我不知道你是怎么把它设置为50。