This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77904:BQ77904

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77904, BQ77915, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752918/bq77904-bq77904

器件型号:BQ77904
主题中讨论的其他器件: BQ77915BQ76920

您好!

我想构建一个4节串联锂离子电池组、同时需要一个保护和平衡电路。

BQ77904似乎能够提供保护、但是否有任何器件型号可以进行平衡或同时进行这两者?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bilal、
    有关4S 电池组的保护和平衡、请查看 bq77915。
    它是我们最新的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!
    是否有任何具有此器件型号的参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bilal、

    当然。 请在 此处查找信息

    您还可以在"支持与培训"下找到一些视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    似乎是 CC-CV 充电器的设计参考、但知道这种设计的存在很有趣。

    我还发现了 BQ76920,与 BQ77915有何主要区别?  

    谢谢、Bilal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bilal、
    bq76920器件是一款模拟前端(AFE)器件、此器件作为一个完整的电池组监控和保护解决方案的一部分
    bq77915器件是一款低功耗电池组保护器、可实现一整套电压、电流和温度保护以及智能电池平衡算法、无需微控制器(MCU)控制。