This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57160-Q1:如果输入电压发生变化、则输出电压为

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753749/tps57160-q1-output-voltage-if-input-voltage-varies

器件型号:TPS57160-Q1

我在设计中使用基于 TPS57160-Q1的降压稳压器电路。

我在 VIN 和使能引脚上有单独的电源。 未连接到同一电压电源。

输入电压将在5V 至36V 之间变化。 输出为11.5V。

我的问题是、当 EN 高于2.5V 但 VIN 小于 11.5V 时、输出电压将是多少?  压降电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garataiah Kondari、

    TPS57160-Q1具有非常好的压降性能。 您可以预期:

    • IOUT = 1.5A 时小于0.6V
    • IOUT = 0.1A 时小于0.1V

    查找此信息的一种好方法是使用 WEBENCH。 查看 TPS57160-Q1产品页面、并在 WEBENCH (屏幕右侧的设计工具)中使用您的规格打开新设计。 尝试降低输入电压、直至出现错误。 这将是这些规格预期压降的合理/保守近似值。

    更精确的数据来自 EVM 用户指南中的压差曲线、但该特定器件没有该曲线。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Sam 的快速回复。
    我的设计的负载电流为0.6安培。
    VEN 分压器将在6V 时提供>1.25V 的电压。
    但我的设计输出为11.5V。 我很好奇、6V 至12V 之间的输出电压是多少。

    我无法在 WEBENCH 中使用单独的 VEN 和 VIN 输入进行仿真。

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garataiah Kondari、

    EN 只需启用或禁用器件。 将 EN 设置为大于1.25V 意味着器件处于开启状态、您无需在计算中考虑 EN。

    您可以在 WEBENCH 中以6V、12V 和介于两者之间的任何位置创建设计。 您还可以进行 WEBENCH 设计并在 TINA 中导出/仿真以进行更广泛的测试。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sam。

    我在 Webench 中执行了稳态仿真、并在10V 和6V 输入下对我的设计进行了仿真。
    输入电压为6V 时、0.6A 负载下的输出为5.4V、10V 时的输出为9.65V、负载电流相同。

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到!