请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9090 您好!
在我们的 PCB 上、当我们在两个地址引脚上使用41.2k 1%电阻器将 UCD9090地址设置为0x41时、有时 UCD9090在上电大约5秒后不会对此地址做出响应。 但它会在之后做出响应。 当我们使用90.9k 将器件设置为0x68时、我们未发现此问题、即器件始终在上电后立即响应。
电路板看起来很干净、没有残留磁通、因此我不怀疑泄漏电流会导致问题。 为了找出问题的根源、我们还应该研究什么?
谢谢!