This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:采用 GaN 的电流感应

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752040/lmg1020evm-006-current-sensing-with-gan

器件型号:LMG1020EVM-006
主题中讨论的其他器件:LMG1020

你(们)好

我正在考虑使用 LMG1020EVM 和激光二极管组合进行评估。 但是、我们担心如何测量流经 GaN 的峰值电流。

我阅读了以下文档(应用手册)。

http://www.ti.com/lit/ug/tidue52/tidue52.pdf

在以下应用手册的 P.13-19中、它提到没有直接测量电流的方法。

(在查看本应用手册之前、我们考虑将水泥电阻器添加到 GND 线以进行电流感应。)

另一方面,下面提到了两种间接方法。

1)创建一个模型来包含组件、连接和 PCB 布线的寄生电感。

2)测量激光产生的光脉冲的功率。

因此,我有疑问。 应用手册中没有关于方法1)的说明。 我们如何通过创建该模型来测量电流?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    基本而言、您可以对电路中的所有寄生元件进行建模、然后使用电路仿真器确定流经激光二极管的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don -San、

    感谢你的答复。

    我知道。 方法不是实际结果。 它仅由仿真器计算。

    那么、换句话说、它是否只有一种方法可以测量实际电流? (使用设备测量光功率)

    正如我在上述帖子中提到的、我们正在考虑通过感应电阻器进行电流感应。 我知道峰值电流很大且很快。
    我们正在考虑为其使用水泥电阻器、并将测量其之间的电压变化。

    您认为这种方法不适合此测量吗?
    (最终,我们将通过光功率计或光学检测器等设备进行测量。 但这种设备很昂贵。)

    您能为我们提供任何建议、让我们轻松测量峰值电流(不需要高精度)吗?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    我是一名应用工程师、与 Don 一起使用该器件、希望能为您提供帮助。 使用电流感应电阻器可能会引入如此大的电感、从而防止电流达到峰值。

    要查找激光脉冲的峰值电流、您需要 使用经校准的仪器(如 Thorlabs PDA150A)测量光学脉冲的峰值功率(通过 PIN 或 APD 测量)来推断通过激光的峰值电流。 通常、制造商会提供光学输出与电流间的关系图。 如果您可以捕获光峰值功率、则这直接相当于瞬时电流。 1020 TIDA 第12页给出了一个示例:

     如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JEFF-SAN:

    感谢您的支持。
    无论如何、我们都计划获取光电探测器。 因此,如果我遇到任何问题,我希望你能帮助我。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、

    我将全程为您提供帮助。 任何问题都会弹出。 请随时告诉我您的反馈、或者您在使用 LMG1020驱动激光脉冲时的成功和困难。

    谢谢、