请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我有一个需要快速解决的问题。 我们的产品需要最后关头的特征。 它需要在90秒内提供平均100mA 的电流、在10-100mS 的时间内电流峰值高达300mA、在90年代可能会达到5倍、电压永远不会下降到3.3V 以下。 我计划使用超级电容器、目前我们有 Vishay p# MAL219690211E3、请参阅随附的、但我认为我需要某种类型的直流/直流转换器/电荷来管理整个过程。 它需要接受5V 或10-30V 电压、并输出3.8V @ 0.5A 或更高电压的稳压输出、当外部电源消失时、超级电容器需要在前面列出的电流电平下接管提供3.8V 电压的90秒时间。 如果更容易使用可充电电池、并且超级电容器具有很长的交货周期、我也可以很容易地说服我使用这种电池。 感谢您的任何帮助。 Vishay 提供了一个我要寻找的示例、就是使用 LTC3355、只是想知道 TI hase2e.ti.com/.../MAL219690211E3_5F00_1100010460_2D00_01.pdf 提供了哪些选项。
谢谢。