This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 包括连接到 LDO 的外部大容量电容器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV701, TPS62153, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753103/including-external-bulk-capacitor-to-an-ldo

主题中讨论的其他器件:TLV701TPS62153TPS62147

我们在其中一个 Power Tools 项目中使用 LDO TLV70133DBVR,并有以下两个用例:

在3V3线路上添加了外部电容器:

 

5V 线路上的外部电容器:


 

在上述两种情况下、LDO 的性能如何受到影响? 请在上面稍作说明、以便我们可以继续进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV701在与任何大于0.47uF 的输出电容器搭配使用时可保持稳定。 它在没有任何输入电容器的情况下也是稳定的。 在性能方面、在任一种情况下增大电容器的尺寸都将改善瞬态响应和输出噪声。

    但是、在第一种情况下使用大输出电容器可能会出现问题。 TLV701有一个 PMOS 导通晶体管、使器件易受反向(OUT 至 IN)电流的影响。 对于放电时间较长的大型输出电容器、如果 VIN 突然下降、输出电压可能会超过输入电压0.7V。 因此、pass PMOS 的体二极管可以非常快速地导通输出电容器并使其放电、从而可能损坏器件。 如果您的应用程序中可能出现这种情况、Mark 的博文将在此处讨论一些可能的解决方案:


    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复重要评论。 共享的文档也非常有用。

    此外、我想知道当大容量电容连接到5V 线路(第二种情况)时、开关稳压器 TPS62153RGTR 的稳定性如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将与更熟悉我们的开关稳压器的人联系、以帮助您解决有关 TPS62153的问题。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ujwal、

    是1000uF 陶瓷电容器还是具有 ESR? ESR 将有所帮助。 此应用手册详细介绍了该系列的稳定性: www.ti.com/.../slva463a.pdf

    此外、我们还推出了更新、更小、更精确、噪声更低的 TPS62147/8来代替 TPS62153。