This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq29312:输入电流 VC-INPUT

Guru**** 2393695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753725/bq29312-input-current-vc-inputs

器件型号:bq29312

您好!

我们将 bq29312用于我们的电池。 VCX 输入的典型和最大输入电流是多少(VC1、VC2、VC3、VC4、VC5)? 在一个输入端、我在4.2V 电压下测量的电流大于1mA、我认为电路板上的 IC 已损坏。 我在您的数据表中找不到输入电流。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:
    bq29312是一种较旧的设计、没有如您所注意到的输入电流规格。 我没有一个工作示例、但希望实际限值(平均值)约为1uA、典型值为0.1uA。 该器件经过采样、因此您应该会看到峰值。 1mA 非常大、可能表示器件损坏、除非进行了平衡。 如果对进入一个引脚的电流进行平衡、则该电芯的相应引脚应退出。 绝对最大电池平衡电流为10mA。