请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25606您好!
我正在寻找用于为单节锂离子电池充电的电池充电器 IC。 充电器应具有 OVP、OCP、OTP 和反向电池保护。 充电电流应能够通过外部电阻器进行设置、最大充电电流为1.6A。 输入将来自最大8V 的适配器。 充电器还应具有温度感测引脚、以在充电时保护电池。
反向电池保护非常重要、如果意外地将电池反向连接、则充电器不应损坏。 请推荐合适的器件。 对于1K 数量、充电器的成本不能超过0.5美元。
谢谢、
Sreekanth