This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:LM25069电阻分压器的最小电阻

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753134/lm25069-the-minimum-resistance-of-resistor-divider-for-lm25069

主题中讨论的其他器件:LM25069

ART 编号:LM25069

降级器、

   我在产品中使用 LM25069、如下所示模式、 欠压闭锁为 4.5-4.53V、  过压闭锁为  5.5-5.53V。

 由于 VSYS = 5V 的直流/直流电源模块需要5mA 负载才能启动、因此我的 R1~R4将降低到有限 电阻。

我想知道 R1~R4的最小电阻、如果低于该电阻、将损坏 LM25069?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    UVLO/EN 和 OVLO 是高阻抗引脚。 流经这些引脚的泄漏电流仅为1uA I (n 稳定状态)或最大26uA (迟滞期间)、与外部电阻无关。
    您不应超过这些引脚的绝对最大额定电压。 由于您以5V 电压运行、因此没关系。
    只需确保使用具有足够额定功率的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?