This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53317:预偏置启动功能

Guru**** 2588735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753068/tps53317-prebias-startup-capability

器件型号:TPS53317

您好!

客户 目前已在其测试板上评估了 TPS53317、但在上电之前可以看到 VTT 负载(DDR3存储器)上存在泄漏电压。 那么 、TPS53317是否具有预偏置启动功能、并且它可以在 这种情况下以无异常的方式调节 VTT?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    如果预偏置电压低于稳压电压、TPS53317应该能够启动。

    通常、泄漏电流很小、一种解决方法是在 VTT 上添加泄放电阻器、以将预偏置电压保持在低电平。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的评论。 我知道、如果预偏置电压低于稳压电压、TPS53317可以启动。 那么、预偏置电压高于稳压电压的情况如何?  是否可能出现启动失败?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、  

    如果预偏置高于 OV 阈值、则器件开启时会发生 OV 保护。  

    OV 保护为锁存模式。 更多信息、请参阅数据表第15页的第7.3.5.3节。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    感谢您提供有关 OV 功能的信息。 根据数据表、OV 阈值为120% x VREFIN。 那么、我想知道 OV 功能何时处于活动状态? 因为当 V5IN 或 REF 电压达到 UVLO 阈值时、如果 OV 功能有效、转换器可能无法在预偏置条件下启动。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satoshi

    软启动时间完成后、OVP 被启用。
    由于 logn 预偏置电压低于 OVP 阈值、因此该器件应启动、但如果客户能够这样做、我们仍建议将预偏置电压保持在较低的水平。

    谢谢