This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231使用内部32.7kHz 时钟

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753468/lp55231-use-internal-32-7-khz-clock

器件型号:LP55231

你(们)好

     您能帮您解决这个问题吗? 我们将在 OUT 系统中使用4个 LP55231。 (它类似于 LP55231规范第46页 图27。)

     我们能否在  多 LP55231系统上使用内部32.7kHz 时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    内部32.7kHz 用于不同器件的引擎运行同步。

    您可以为主设备设置一个设备、为从设备设置另一个设备。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth