This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25927:过载电流限制最小值和最大值

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752862/tps25927-overload-current-limit-min-and-max-value

器件型号:TPS25927

大家好、

在 TPS25927x 数据表第5页中、它指示 过载电流限制的最小值和最大值。

我想向您学习如何获得 过载电流限制 最小值和最大值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu Tiffany、

    导致过载电流限制变化的主要因素是"内部放大器的失调电压"、如下面的方框图所示。 这就是在较低电流限值时变化百分比增加的原因。

    一般而言,我们在不同批次的温度下测试一定数量的样本,并查看参数的变化。 然后、我们添加一些保护频带并定义最小值和最大值。 在生产中、所有 IC 均针对该参数进行测试、任何具有该参数的最小值、最大值的 IC 均被拒绝。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liu Tiffany、

    还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我们是否可以向您学习如何计算 过载电流限制的误差?

    还是没有计算、而只是基于数据表图20?

    请提供建议。 谢谢你。

    Tiffany  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiffany、

    如前所述、误差的主要原因是内部放大器的"失调电压"、它会随工艺、电压和温度的变化而变化。
    根据如此多的变量计算误差将很困难。
    最好的方法是考虑图20中的精度百分比数据、如您所述。