This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:TLV62568问题。

Guru**** 2381380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753037/tlv62568-tlv62568-question

器件型号:TLV62568

尊敬的先生:

请查看下面的红色圆圈。

拔下外部电源后、超级电容器将为系统(VBUS)供电。 此时、降压使能引脚保持高电平、但 Q403将导通并短接至 GND。 在这种情况下、降压转换器会出现什么情况? 在这种情况下应该禁用降压转换器吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    是否有人可以提供帮助?
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    感谢您联系我们。 我们将查看您的系统、并在今天晚些时候向您提供反馈。

    此致、
    Yann
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、
    我很高兴为你提供支持。 当 ENABLE 引脚为高电平且 Q403导通时、反馈分压器的电阻将减小、从而导致电压输出增加。 理论上、将反馈分压器降低至接近0欧姆、您将在输出 Vin 处获得。 如果您希望在 Vout 接近 Vin 的情况下获得此方案、则应将使能引脚保持为高电平;否则、您必须将其禁用。