This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:PD、50W、支持802.3 BT 或 af

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753476/tps2373-pd-50w-support-802-3-bt-or-af

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS2372

您好!

   我想选择 PD 芯片、我的要求:50W、支持802.3。

  TPS2373可以吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4215035、

    我们为您提供2个选项:TPS2372和 TPS2373。 您可以观看以下视频,详细了解产品之间的差异--> training.ti.com/introduction-tis-full-ieee-8023bt-portfolio

    此外、如果仅需要50W 功率、请选择-3型号(TPS2372-3或 TPS2373-3)、以避免过度设计并节省一些成本。 3s 集成了一个仅支持3类运行的 FET、而-4S 集成了 FET、可将覆盖范围扩展至4类(71W)运行。

    如果您在观看视频后有任何其他后续问题、请告知我们。 另请注意,我们有一个 IEEE802.3bt 培训门户网站,其中加载了白皮书和指导视频,网址为: training.ti.com/power-over-ethernet-getting-started-new-standard

    感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品、