This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:ON SW 引脚和 BOOT 引脚之间的电压

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753554/tps54302-on-the-voltage-between-sw-pin-and-boot-pin

器件型号:TPS54302

你好。
我对 TPS 54302有疑问
有关详细信息、请参阅随附的文档。
谢谢你。

e2e.ti.com/.../TPS54302_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想波形上有振铃、我认为它是由测量引起的。 请仔细检查波形、BOOT-SW 在高侧 FET 关断期间不应增加。
    此外、对于7.2V 电压、FET 的额定电压为7V、这是可以接受的、当 BOOT-SW 电压低于8.5V 时可以节省。

    肖恩