This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88599Q5DC:TR 和 TF

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753191/csd88599q5dc-tr-and-tf

器件型号:CSD88599Q5DC

您好!

数据表中显示了 CSD88599的典型 TR 和 TF。  在 VDS=30V、VGS=10V、Rg=0 Ω 和 IDS=30A 的相同条件下、最小值和最大值是多少?

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您还能显示125deg.C 时的最小值和最大值吗?
    此致、Taki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Taki San:
    感谢您提出问题。 我们既不对 TR 和 TF 进行规格、也不保证最小值/最大值。 请参阅博客 :e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-5-switching-parameters。 如博客中所述、这些参数在很大程度上取决于电路板布局和电路设计。 确定开关速度更有用的是器件的栅极电荷和内部栅极电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、John - San
    感谢您的快速回答。

    我的问题的目的是了解作为参考的价值。 无需保证。
    您能否估算 TR 和 TF 的最小值/最大值?
    我认为漏极电压在导通通道后会上升和下降、因此最大/最小值受125deg.c 下 Rdson 的最大/最小值的影响 第4页显示最大 Rdson 比典型值高 x1.32。 图14显示了125deg.C 下的 Rdson 为25deg.C 的 x1.45 它有助于估算125deg.c 时的最小值/最大值 我的理解是否正确?

    我同意您的看法、即 TR 和 TF 取决于电路板布局和原理图。 我理解考虑栅极侧的属性延迟也很重要。 我的客户希望在初始考虑中将 tje min/max 作为参考、而不是他们自己的实际设计。

    感谢您的合作。
    此致、Taki