This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753177/ucc28056-ucc28056

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC28051

尊敬的 TI 团队:

我想设计两个将两个不同电压源升压至400VDC 的 PFC 预稳压器。 第一个电源是标准230 VAC 50 Hz 电网、第二个电源是电压范围为210 VDC 至360 VDC 的电池。

现在我的问题是、是否可以将 UCC28056用于两个 PFC 稳压器? 我想对两个 PFC 级使用基本相同的组件、以便能够对两个稳压器使用相同的原理图和相同的布局。 我知道 UCC28056通常用作交流/直流 PFC 级、但我不确定在天气下它也会与电池的直流输入配合使用? 唯一的区别是、对于直流/直流级、我不需要全桥整流器。

如果 UCC28056无法升压直流信号、那么我会尝试使用 UCC28051作为直流升压器、因为我仍然能够使用类似的结构和布局。

感谢你的帮助。

勒内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rene、

    感谢您的关注。

    是- UCC28056可以同时执行这两个应用。 需要注意的一点是、电感器在最坏情况下的峰值电流将由210V 直流情况决定。

    希望这对您有所帮助

    VA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VA、

    感谢您的快速回答和注意事项。 我会将其纳入我的设计注意事项中。

    大家好

    勒内