请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28056 主题中讨论的其他器件: UCC28051
尊敬的 TI 团队:
我想设计两个将两个不同电压源升压至400VDC 的 PFC 预稳压器。 第一个电源是标准230 VAC 50 Hz 电网、第二个电源是电压范围为210 VDC 至360 VDC 的电池。
现在我的问题是、是否可以将 UCC28056用于两个 PFC 稳压器? 我想对两个 PFC 级使用基本相同的组件、以便能够对两个稳压器使用相同的原理图和相同的布局。 我知道 UCC28056通常用作交流/直流 PFC 级、但我不确定在天气下它也会与电池的直流输入配合使用? 唯一的区别是、对于直流/直流级、我不需要全桥整流器。
如果 UCC28056无法升压直流信号、那么我会尝试使用 UCC28051作为直流升压器、因为我仍然能够使用类似的结构和布局。
感谢你的帮助。
勒内