This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪个充电器 IC 适用于1s4p 18650锂离子电池组的电量监测计/bq27742?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ24773, BQ25896, BQ25898C, BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753236/which-charger-ic-suitable-for-gas-gauge-bq27742-of-1s4p-18650-li-ion-battery-pack

主题中讨论的其他器件:BQ24170BQ24773BQ25896BQ25898CBQ25898BQ25890

我们的锂离子电池组/18650 规格:1S4P、2700mAx4

输入源规格:5V/4A

电池组的电量监测计 IC 为 bq27742、保护 IC 为 S8244。

我们需要推荐的适用于电量监测计/ bq27742的充电器 IC 器件型号。

电池充电时间少于1.5小时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡纸,

    BQ24170是一款具有集成 FET 的独立充电器。 它不支持 NVDC、可将5V 输入传递到系统、必要时可由电池补充。
    BQ24773是一款具有外部 FET 的 I2C 主机控制型充电器。 它支持 NVDC。

    TI 还有其他具有 NVDC/电源 路径的集成式 FET 1S 充电器、但它们具有功率限制、不能提供5V 电压下的4A 电流、除非您并联两个充电器。 两者并联(例如、WCSP 或 Q25890中的 BQ25898和 BQ25898C 以及 QFN 中的 BQ25896)可能与 BQ24773的解决方案尺寸接近。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我明白了、谢谢。