This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38692:查找可接受12V 输入电压的封装兼容型 LDO

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753124/lp38692-looking-for-a-footprint-compatible-ldo-which-can-accept-12v-vin

器件型号:LP38692

您好!  

我 在其中一个电路板中使用了 LP38692SD-ADJ/NOPB、该电路板的输入电压最高可达10V、我生成3.3V、出于某些原因、在测试电路板后、我们需要从12V 生成3.3V、这将要求电路板重新制造。  

我想、如果我们有一个封装兼容的 LDO、它可以接受12V 输入电压、我可以使用我的板。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chehthan、

    遗憾的是、对于12V 输入、我们没有一个器件可以在这里放置。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、注意到在这种情况下、我必须重新参与我的董事会。 谢谢。